This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:在 OS[2:0]111中进行过采样时、tconv 是什么

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760418/ads8598s-what-is-the-tconv-when-oversampling-in-os-2-0-111

器件型号:ADS8598S
主题中讨论的其他器件: ADS8598H

您好、先生、

作为标题,数据表未显示规格,但我的客户以前使用的是 ADI AD7608,他想知道粗略数据并与 AD7608竞争。 他想知道

TCON 是恒定的还是非恒定的?

2.操作系统[2:0] 111时过采样是否打开   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    ADS8598S 上的转换时间(tCONV)与 OSR 配置相关、ADS8698S 数据表在第12页的6.15会话(开关特性)中指定了此规范。

    OSR= 111是无效配置、OSR 将不起作用、请参阅第29页的表1。

    下面附上了竞争分析、供您参考。我们还提供了500kSPS 版本的 ADS8598H。 如果您的客户有更多问题、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔