This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:报警功能

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760530/ads8668-alarm-feature

器件型号:ADS8668

您好!

根据数据表中的8.3.11警报功能、器件在引脚35上具有高电平有效警报输出。 ALARM 信号是同步的、并在 SCLK 信号的第16个下降沿改变其状态。

这是否意味着必须启动 SPI 事务以更改 ALARM 引脚状态(如果没有 SPI 事务以将 MCU 从睡眠状态唤醒、则无法自动触发警报)?

此致、Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您好!

    来自微控制 器的/CS 在下降沿启动转换(请参阅图1)、新的转换数据将可用于与寄存器中的阈值+/-迟滞 进行比较、比较结果会改变 SCLK 信号下降沿上的警报状态和标志。 没有 SPI 信号、就没有转换开始信号(/CS)、也没有实际转换、也 没有新的转换数据。 因此、需要 SPI 信号。

    此致

    戴尔