This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:A/D、16位

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S, ADS8555, ADS8556, ADS8364, ADS8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760374/ads8586s-a-d-16-bit

器件型号:ADS8586S
主题中讨论的其他器件: ADS8555ADS8556ADS8364ADS8365

紧急寻找 A/D:

16位、6个差分通道、最小200ksps。

并行接口(无需 SPI)。

输入范围为0...2.5V 或0...5V。

找到了 ADS8586S、但其性能过于差。 需要低成本解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    其他选项可能是 ADS8555或 ADS8556、但具有差分输入的多通道器件不多。 是每通道200ksps 的速度要求还是总吞吐量(33.3ksps/CH)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢
    它在所有通道上都是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的- ADS8364是另一种可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    谢谢。

    是的、看到了它、但它是高价格器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    关于 ADS8365、所有6通道采样同时为250kSPS。
    如果正确、"每通道4µs 总吞吐量:?"的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    ADS8365内部有六个独立的 ADC -当 CONVSTx 信号连接在一起时、所有六个 ADC 都会同时开始转换。 如果在当前转换过程中读取先前的转换结果(您有3.2uS 的时间来执行此操作)、则可以读取4uS 内的所有六个输出(即250kSPS/通道)。