This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:ACD12J4000 -更改 JESD204B K 值和 SYSREF 频率

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, LMK04828, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771653/tsw14j56evm-acd12j4000---changing-jesd204b-k-value-and-sysref-frequency

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我的团队正在使用与 ADC12J4000EVM 配合使用的 TSW14J56EVM。 目前、ADC 配置为旁路模式、K=4、DEVCLK 为1.6GHz、SYSREF 为10MHz。 目前、我们正在与您的团队合作开发固件解决方案、以便在采集板上的 SMA 连接器上输出 SYSREF 信号、我们可以使用该连接器将 LMFC 同步到另一个器件(此处提供原始论坛文章)。

我们已经确定、将 SYSREF 频率从10MHz 降低到2.5MHz 也很方便、因为另一个器件具有一个输入必须小于9.1MHz 的便捷同步端口。 为此、我相信我们必须更改 LMK04828 (在寄存器0x13A 和0x13B 中)上的 SYSREF 分频设置、并将 FPGA 和 ADC 上的 K 值从4更改为16 (因为根据数据表、SYSREF=1.6e9/(K*F*5))。 虽然使用 GUI 更改 ADC 上的 K 值相当简单、但我对应在 FPGA 上将 K 值设置为多少感到困惑。 当我打开 HSDC Pro 中的动态配置窗口以修改 JESD IP 核心参数时、我发现每个参数都不同于 ADC12J4000数据表中的表11中应设置的参数。 此外、即使在 ADC 上 K=4时、动态配置窗口也会列出 K=32。

您能否告知我们 A 是否可以。将 SYSREF 设置为2.5MHz 可能是可行的。我们应该如何配置 ADC 板和 FPGA 来实现这一点?

感谢你的帮助!

-Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    K 值可以更改为16。 为了实现这一目标并使 ADC 和 FPGA 都正常工作、需要进行以下更改:

    • ADC 寄存器设置-将 KM1 (K-1)值从3更改为15。 应编辑以下配置文件:
      • ADC12J4000_DB1_DDR.cfg
      • 该文件位于以下文件夹中: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12J4000EVM GUI a\Configuration Files
    LMK04828寄存器设置-使 SYSREF 分频器值成为当前值的4倍。
    • 分频器位于寄存器地址0x13A (MSB)和0x13B (LSB)处。
    • 对于 Fclk = 1600MHz、应编辑以下配置文件:LMK04828_DB1_Fs_3500Msps.cfg
    • 该文件位于以下文件夹中: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12J4000EVM GUI a\Configuration File
    • TSW14J56EVM HSDC Pro 设置-在 ADC12J4000旁路模式 ini 文件中、必须将 K 值从4更改为16
      • 请使用此处随附的更新文件。 原始文件的 F=1和 K=32。 这两个值的乘积最为重要、并且与 F=8和 K=5的原始 ADC 设置相匹配。 K*F=32。 对于 K*F=128,新文件的大小为 F=4和 K=32。 这与16*8=128的实际 ADC 参数相匹配。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADC12J4000_5F00_BYPASS-K_5F00_16.ini

      • 该文件应复制到以下文件夹位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B