This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:DRDY 信号停止生成

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770786/ads1298r-drdy-signal-ceases-to-generate

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

在 RDATAC 模式下配置数据后、从 ADS1298获取数据时遇到问题。 我的所有 SPI 例程都经过了读取和写入寄存器的验证。

我已经执行了许多条件来解决这个问题。

-当我激活 START 引脚并发送 START 命令但未从器件读取数据时、会生成 DRDY 信号。 没问题。 但是、一旦我开始读取它、DRDY 就会停止生成、上拉至高电平(5V)状态。

我甚至尝试在无限循环内以 RDATA (单次触发)模式运行它,但我得到的结果相同。 DRDY 无法生成! 请帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninad、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 如 ADS1298的原始博文所述、您是否正在读取 DRDY 脉冲之间的数据、以确保 SCLK 足够快、能够检索所有转换结果? 开始读取转换结果后、DRDY 输出将随着第一个 SCLK 变为高电平。 一旦下一个转换样本集或准备好被检索、它应该返回低电平。 您能否提供寄存器详细信息并发布示波器或逻辑分析仪屏幕截图来显示您的通信序列、或许还能提供显示 ADS1298连接的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1298_2D00_breakout.schHere我已附上电路板的原理图文件。

    我已经确保 SCLK 足够快、不会使 DRDY 时序混乱、DRDY 为500SPS、SCLK 足够快、能够轻松地从 ADS 读取27字节数据。

    寄存器初始化:

    ADS_WREG (ADS1298_CONFIG1_REG、0x06);//数据速率= FMOD/1024、低功耗模式
    ADS_WREG (ADS1298_CONFIG2_REG、0x10);//测试信号在内部生成 ADS_WREG
    (ADS1298_CONFIG3_REG、0xD4);//PD_CONF_RELD_REVREF_RELD_OFF、ADS12LD_RELD_RELD_RELD_REVREF_OFF;ADS12REF_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_OFF 被连接到外部设置
    为0、ADS12LD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_OFF;ADS12REF_REWRELD_RELD_RELD_RELD_RELD_RELD_REWRELD_RELD_REW
    //增益= 8、正常电极输入
    ADS_WREG (ADS1298_CH2SET_REG、0x50);
    ADS_WREG (ADS1298_CH3SET_REG、0x50);
    ADS_WREG (ADS1298_CH4SET_REG、 0x50);
    ADS_WREG (ADS1298_CH5SET_REG、0x55);//增益= 8、测试信号
    ADS_WREG (ADS1298_CH6SET_REG、 0x55);
    ADS_WREG (ADS1298_CH7SET_REG、0x65);//增益= 12、测试信号
    ADS_WREG (ADS1298_CH8SET_REG、 0x65);
    ADS_WREG (ADS1298_RLDSENSP_REG、0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_RLDSENSN_REG、0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_LOFFSENSP_REG、0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_LOFFSENSN_REG、0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_LOFFFLIP_REG、 0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_GPIO_REG、0x00);// GPIO 输出
    ADS_WREG (ADS1298_PACE_REG、0x00);
    ADS_WREG (ADS1298_RESP_REG、0XF0);//呼吸相位= 90、使用用户生成的信号进行内部呼吸
    ADS_WREG (ADS1298_CONFIG4_REG、0x00);//64kHz 调制时钟
    ADS_WREG (ADS1298_WCT1_REG、0x00);
    ADS1298_WREG (ADS1298_WCT2);ADS1298_WREG、0x00
    

    很抱歉、我没有波形的任何图像!

    我认为可能需要关注的另一个细节是-当我初始化 ADS 时、VCAP1电容器充电至大约1.019V、无论我在代码中设置了多长时间的延迟。 仅当 I 开始读取且 DRDY 暂停时、VCAP1电压才会超过1.1V (正如我在数据表中观察到的那样)。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninad、

    我发现其他一些帖子也存在类似问题、通常是由于 MCU 侧的引脚预留导致的、这会阻止引脚返回低电平。
    e2e.ti.com/.../756812
    e2e.ti.com/.../164841

    如果不是这样、则发出:

    当超过1.1V 时、VCAP1达到什么值?

    当我尝试打开它时、您的原理图是空白的(可能是它试图引用硬盘上的某个位置)。 尝试发布 PDF 或 JPG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1298_5F00_STM32.pdf

    抱歉、原理图。 我已上传原理图 pdf 文件!

    我的问题的更多发展是、当我更改某些电容器(在数据表中规定)时、DRDY 引脚确实会切换、数据确实会出现。 但问题仍然间歇性地存在。

    因此、我猜这是连接电容器和电阻器的问题。 您能否指出、是否有一些必须严格遵守规定值的上限(或 RES)?

    回答您的问题时、VCAP1引脚上的电压达到大约1.161V

    如果 pdf 文件仍然无法打开、请通知我、我将附上原理图 again.e2e.ti.com/.../7142.ADS1298_2D00_breakout.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、在我的案例中、这两个链接似乎不是问题!
    MCU 端在发送信号和处理数据方面似乎可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您正在取得进展!

    您更改了哪些电容器?

    根据数据表的引脚功能部分、VCAP1应为22uF、而不是1uF。

    是否有任何模式表明间歇性数据流的根本原因?

    从器件到 MCU 的数字走线长度是否合理?