This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:有关 ADS1298的0.05Hz 高通滤波器的问题

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759982/ads1298-question-about-0-05hz-high-pass-filter-for-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

我们目前正在重新设计静息 ECG 以使用 ADS1298。 由于 ADS1298是直流耦合前端、因此我们必须通过软件实现0.05Hz -3dB 高通滤波器。 使用 FIR 滤波器执行此操作将需要过多的存储器和计算能力、适用于 MKL16Z32VLH4或类似的小型 MCU。 高通 IIR 滤波器非常适合用于降低存储器使用量和计算功率要求。 但是、它们具有非线性相位响应的负面影响。

我已经在 C 语言中实现了连接的滤波器、它的工作 方式与预期的完全一样。  

我对此有几个问题。

是否可以使用此类滤波器(如所附图像中所示的滤波器)来静息 ECG?

ECG 信号的哪些特性可能会受到 相位上这些非线性的影响?

您能否为0.05Hz 高通 滤波器推荐一些替代解决方案?

我已经了解了如何通过在级联中使用全通滤波器来补偿 IIR 相位响应、但到目前为止、我还没有找到设计这样一个滤波器的方法。

如果有任何意见、建议和链接可以帮助我解决这一问题,我将不胜感激。

非常感谢您的参与、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    非线性响应不应影响这些低频下的 ECG 信号。 如果在所需的 ECG 信号带宽内出现这种非线性、则会更具问题性。 在这种情况下、信号内容会变得相当失真。

    请记住、即使是简单的 R-C 高通滤波器也具有非线性相位响应。 此输入结构常用于交流耦合 ECG 应用、这些应用不使用从动右腿电极来偏置患者。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速回复。 如果 S-T 段斜率在某种程度上受到该滤波器的影响、我就不会使用它。 我将保持这个 IIR 滤波器并继续执行软件起搏器检测。

    此致、
    William