This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:通过 FPGA 接收帧时钟和位时钟。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771371/ads5294evm-receiving-the-frame-clock-and-bit-clock-through-fpga

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294

你(们)好  

我们使用 ADS5294 EVM 与 KC705 (kintex-7 EVM)连接

我们需要对 FPGA 中的 LVDS 数据进行解串化

为此、我们使用了同步测试模式并在 ILA 中检查了 bit_clock 和 Frame_clock

但是 bit_clock 和 Frame_clk 不是 ADS5294数据表中建议的那样。

需要设置其他控制以获取 bit_clk 和 frame_clock?

谢谢  

Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5294器件。
    有关 LVDS 输出信号的问题、我将在两天内回复您。
    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、
    当 ADS5294数据输出通过设置 LVDS 模式发出帧时钟信号时
    来执行操作(例如、与 FPGA 保持一致)。
    因此、请首先尝试以下寄存器设置
    以确保正确设置器件。
    首先、请确保 ADS5294输入时钟 CLKIN 必须被打开。
    然后、下面是一个示例:
    (软复位、单线模式、14位模式)
    (在本例中、我们设置了同步模式)
    地址= 0x00、数据= 0x0000
    地址= 0x42、数据= 0x8000
    地址= 0x46、数据= 0x8400
    地址= 0x25、数据= 0x0000
    地址= 0x45、数据= 0x0002

    (您也可以尝试:以下是设置斜坡模式)
    地址= 0x45、数据= 0x0000
    地址= 0x25、数据= 0x0040

    谢谢!

    此致、