This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:心电图导联 I 和 II 的内部生成

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1293, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771531/ads1298-internal-generation-of-ecg-leads-i-and-ii

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1293

我们使用具有8个差分输入的 ADS1298、主要用于 EEG 测量。 但是、其中一项要求是我们的设计应可配置为测量标准 ECG 信号、即导联 I、II 和 III 以及威尔逊连接。 这要求器件的多路复用器能够在内部将输入从一个通道路由到另一个通道的 INA。 具体而言、RA 信号应位于两个 INA 的负输入端、以便能够直接生成 LA - RA 和 LL - RA。 以下培训视频中提供了这方面的一个示例;

"如何测量 ECG - ADS129x 产品系列
https://training.ti.com/how-measure-ecg-ads129x-product-family?cu=1128637

在本视频中(在视频中大约为1.04)、有一个图显示了采用 ADS1298的12导联 ECG。 它显示 RA 电极在内部配置为连接到两个不同通道的 INA、以生成导联 I 和导联 II (分别为 LA - RA 和 LL - RA)。

但是、我无法从 ADS1298数据表中了解如何在内部配置此路由。 在第9.3.1.3节"输入多路复用器"(第27页)或9.6.1.6 CHnSET:单个通道设置(第71页)中、似乎没有此功能的迹象。

那么、我的问题是、实际上是否可以在内部配置一个通道的输入以连接到另一个通道的 INA、如果可以、如何实现呢?

有趣的是、我在该系列中另一个器件 ADS1293的数据表中看到、它描述了如何轻松实现此目的(第63-64页)。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stein、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    实际上、ADS1298 不允许将输入信号重新路由至演示中的图所示的不同通道。 最初、方框图被用来说明12导联 ECG 应用的信号链。 虚线表示器件中集成了多少信号链。 在实践中、RA 必须在多个渠道之间进行外部共享、以导联 I 和导联 II ADS1298ECGFE-PDK 用户指南中显示了这方面的一个示例:

    另一方面、ADS1293  允许您将任何输入信号路由到任何通道。 这是灵活通道路由寄存器(01h 至03h)的优势。  

    感谢您指出这一点!

    此致、