This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM, TIDA-00419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760157/afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件:TIDA-00419

大家好、我们将在声纳产品中设计 AFE5809。 AFE5809器件是否存在 Altium 原理图、PCB foortprint 和3D 模型?

此致、

Bob Ledoux

电子机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5809器件。
    是的、我将很快向我们的团队提出问题并回复您。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您使用 AFE5809器件。
    您请求的所有信息均链接在:
    请访问 www.ti.com/.../TIDA-00419

    非常感谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈您好、感谢您的快速反馈。 我在链接上、但看不到 Altium 设计文件。

    它们是否存在?

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在浏览了该 TI 网站后、
    然后、请参阅以下链接:
    ===================
    设计文件(6)
    然后单击:
    TIDA-00419 CAD 文件(AFE5809EVM)
    ===================
    然后、您可以找到许多文件、包括原理图等。
    因为它们是我们仅拥有的用于 AFE5809EVM 的文件、
    因此、如果它以前没有使用 Altium、那么希望是这样
    您可以将其转换为您旁边的 Altium 可读文件。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、