This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS42LB69:SYNC 信号的用途?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759888/linux-ads42lb69-purpose-of-sync-signal

器件型号:ADS42LB69

工具/软件:Linux

大家好、我对 ADC ADS42LB69中同步信号的用途有疑问?
在哪种情况下、我应该使用该信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Val
    SYNC 输入的主要用途是使用输入时钟分频器、并且 ADC 需要与其他转换器或系统中的其他活动同步。 SYNC 输入将被用于将输入时钟分频器设定为相对于其它系统活动的一个已知相位。
    如果未使用输入时钟分频器或不需要与其他活动同步、则不需要 SYNC 输入、并且可以按照引脚功能表中的说明终止输入。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。
    此致、Val。