This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:TSW54J60EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW54J60EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770580/tsw54j60evm-tsw54j60evm

器件型号:TSW54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

您好!


作为一名学生、我正在寻找射频信号采集板。 在此数据采集过程中、我将捕获瞬态信号。 我需要针对我的研究提出以下问题、因为我无法从数据表中找到答案。


1) 1)该板(TSW54J60EVM)(或软件)是否具有阈值或边缘检测功能?

2) 2)当我使用此板(TSW54J60EVM)收集信号时、将在 PC 上生成的数据类型(.bin、.txt、.dat 等)是什么。

3) 3)对于典型的捕获过程、是否存在任何数据大小限制? (我是说我可以通过单个捕获过程捕获10MB、1GB 或10GB 的数据吗?)

4) 4)我能否仅使用此板(TSW54J60评估板(EVM)捕获数据、或者是否应该同时使用此板和数据表中提到的板(TSW14J56EVM)进行信号捕获?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    该板有两个放大器为 ADC 提供馈电、这两个放大器具有两个模拟输入通道。 它不是针对阈值或 边沿检测而设计的。 您可以使用超出范围指示器、该指示器在 ADC 上对您尝试的操作进行阈值调整。 如需更多信息、请参阅 ADS54J60数据表。

    2.从连接到 TSW54J60EVM 的 TSW14J56EVM 捕获的数据可以是 .csv 或原始二进制文件。 如需更多信息、请参阅 High Speed Data Capture Pro GUI 用户指南。

    每个通道的最大捕获大小为256M 16位样本。

    TSW54J60EVM 仅具有 JESD204B 串行器/解串器输出。 您将需要一个 JESD204B 采集平台来采集数据。 TI 销售的 TSW14J56EVM 可为您实现这一目标。

    此致、

    Jim