This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504EVM:在 EVM 软件中更改引脚状态后、DAC80504无响应

Guru**** 2387390 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759625/dac80504evm-dac80504-becomes-unresponsive-after-changing-state-of-pin-in-evm-software

器件型号:DAC80504EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

首先、很高兴看到 TI 在其客户和网络论坛上提供支持。

我使用 DAC80504EVM 查找一组寄存器值、可用于为应用初始化器件。 我这么做了、并且已经完成了所有配置、没有实际启用输出、寄存器返回可信值等。当我决定 whim 查看软件中硬件引脚的状态发生了什么变化时。 因此、我将 RSTSEL 更改为高电平。 当我执行一个由逻辑分析仪确认的全部读取或读取选择时、所有寄存器返回全部1 (0xFFFF)。 哎呀。 因此、我将 RSTSEL 设置回低电平。 此后、我从未从器件中读取可信寄存器。 我已经尝试关闭所有设备、断开连接、重新连接并重新启动软件、但没有成功。 我是否可以执行任何操作来恢复功能? 我确实需要该器件才能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的沃伦:

    电路板上所有跳线的位置是什么?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线采用开箱即用配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的沃伦:

    请尝试执行以下调试步骤:
    1.连接 USB2ANY、提供 VDD 电压、然后启动 GUI 软件。
    请注意 VIO (TP8)、VDD (TP6)、LDAC、REFDIV、RSTSEL、 和增益(JP2、JP4、JP5、JP6的引脚1)
    3.测量4个 DAC 引脚的电压输出。
    4.通过软件设置 RSTSEL 引脚、并通过暂时移除 VDD 来对 DAC 进行下电上电-再次测量 DAC。
    5.您能否读取器件 ID 寄存器? 你读了什么?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这是令人困惑的、并且是这次旅程的结束。 如果使用了连接3V3的 VIO 跳线(TP8)、EVM 用户指南中不清楚是否需要单独提供 VDD。 我跳接了 TP8、使用'scope 进行了电压测试、并在 VDD 和 VIO 处找到了3.4V 电压。 当我运行软件时、它最初在该配置中工作、我甚至有 DAC 输出。 几天后我又试了一次、当时我遇到了问题。 但是、如果我将 VIO 跳线连接到 VDD、一切都将再次正常工作、让我得出结论:必须有一根短线、或者类似的东西、这样、当 VDD 供电不正确时、我就可以跳进来并使用电路板。