This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DDC2256AEVM:ddc2256

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A, DDC2256AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770837/linux-ddc2256aevm-ddc2256

器件型号:DDC2256AEVM
主题中讨论的其他器件:DDC2256A

工具/软件:Linux

您好!  

您能否向我发送参考设计、其中包含基于 Intel Altera FPGA Cyclone 4 FPGA 且 PC 上具有 GUI 的 DDC2256A EVM?

谢谢、此致、

布格拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bugra、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 DDC2256AEVM。
    对于使用 Altera FPGA 的参考设计、我将在这几天内将其转发给我们的系统工程师
    并将回复您。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bugra、

    我希望将此对话离线、因为器件处于 NDA 状态。
    我将很快向您发送一封电子邮件。