This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:切换通道时出现1个读取滞后

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC088S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759791/adc088s022-1-read-lag-when-switching-channel

器件型号:ADC088S022

您好!

我使用 ADC088S022转换器、当我更改要从中读取的通道时、首先得到之前的通道值

然后(在下一次读取时)从所需通道获取值。

您是否了解此类行为?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您看到的行为是正确的、这是一个多路复用器件、这意味着必须首先对多路复用器进行编程、只有在这之后才能对通道进行采样。 因此:
    在帧 n 中、您输入要采样的通道的地址、例如通道4。
    然后在 n+1帧中、您将看到通道4的结果。 在帧 n+1期间、您还可以对另一个通道进行编程、例如通道6。
    您将在下一帧中看到通道6的结果。

    希望这对您有所帮助
    此致、Cynthia