This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:有关 AFE5808A 示例寄存器配置以及 TIDA-01351的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, TIDA-01351, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759354/afe5808-questions-for-afe5808a-example-registers-configuration-along-with-tida-01351

器件型号:AFE5808
主题中讨论的其他器件:ADS8900BTIDA-01351

各位专家:

我们的客户使用 AFE5808A 作为参考 TIDA-01351 CW 电路的非正弦 AFE 电路、他们想知道我们是否为此电路提供了任何示例寄存器配置? 在 CW 电路中、还有 ADS8900B 的示例寄存器配置吗? 对于 AFE5808A 的1x 和16x 时钟频率、我们有什么建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    你过得怎么样?
    感谢帮助客户使用 AFE5808A 器件。
    我们将研究您的问题和
    我很快会回复你。
    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢帮助客户使用 AFE5808A 器件。

    请告诉客户阅读 TI AFE5808A 用户指南

    如何设置 CW 模式硬件和设置寄存器

    ( 运行 AFE5808A GUI 时显示为以下图片的示例)。

    所有详细信息如下所述:

    1) 1)连接通道1上的模拟输入2.51MHz:

    然后、在正确设置寄存器后、

    您将看到 CW 输出 I 和输出 Q (均为10kHz)

    (注:无需时钟。)


    2) 2)请确保启用 CW 模式

    并检查所有其他寄存器设置:

    3) 3)然后将 CW I 输出和 Q 输出信号连接到示波器

    并检查信号频率和 振幅。

     确保这些设置正常运行后、

    然后、您可以 继续按照客户的要求使用和连接到其他设备。

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    你过得怎么样?
    此外、对于 TIDA 01351板、
    请参阅以下链接:
    www.ti.com/.../TIDA-01351
    所有文档均位于上述链接中。 此外、客户可能还需要联系 ADS 团队以获得特殊问题。 TI 在在线文档中提供了非常详细的分析。

    谢谢!
    此致、