This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:差分测量

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759581/ads124s06-differential-measurement

器件型号:ADS124S06

大家好、

我对使用 ADS124S06进行差分测量有疑问。

基本上、我想测量 AIN1 (配置为正输入)和 AIN3 (配置为负输入)之间的直流电压。要测量的直流电压来自隔离式4-20mA 变送器。 我只想读取由于流经感应电阻器的电流而产生的电压。

ADC 的电源来自+12V 反激式转换器、后跟低噪声+5V_DC LDO。 因此、+5V_DC 是隔离的。 ADC 基准电压直接为+5V_DC。

下图的高侧显示了理论连接、而图片的低侧显示了 ADC124S06的主要连接。 由于 ADC 的接地基准不同于电阻器的接地基准、ADC 是否会正确读取电阻器上的直流电压? 我是否应该将电阻器的接地基准与 ADC 的接地基准相连接? 或者、我是否可以错误地连接 ADC 来执行此任务?

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 PLCmatic、

    由于发送器实际上可以浮动到超出 ADS124S06输入范围的电压、因此您需要建立一个公共参考点。 这可以通过将电阻器的接地基准设置为等于 ADC 接地来实现、正如您所说的那样。 这将使测量仅使用 ADS124S06的正满量程范围进行单端测量(或差分测量的1/2)。 在4V (20mA * 200 Ω)时、您将使用5V 作为参考电压、并使用发送器的最大输出电压。

    使用 ADS124S06进行单端测量时、需要绕过 PGA、如第34页的数据表第9.3.2.3节所述。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Benjamin ]Hi PLCmatic、

    由于发送器实际上可以浮动到 超出 ADS124S06输入范围的电压、因此您需要建立一个公共参考点。 这可以通过将电阻器的接地基准设置为等于 ADC 接地来实现、正如您所说的那样。 这将使测量仅使用 ADS124S06的正满量程范围进行单端测量(或差分测量的1/2)。 在4V (20mA * 200 Ω)时、您将使用5V 作为参考电压、并使用发送器的最大输出电压。

    使用 ADS124S06进行单端测量时、需要绕过 PGA、如第34页的数据表第9.3.2.3节所述。

    此致、
    Bob B

    [/报价]

    尊敬的 Bob:

    感谢您的解释。

    我忘了提及、ADC 配置为旁路 PGA、正如您所建议的那样。

    再次感谢。

    此致