This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232 -外部晶振时钟源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771174/ads1232-ads1232---external-crystal-clock-source

器件型号:ADS1232

您好!

我正在读取 ADS1232的平均值、我认为在经过很长时间后可以得到很好的平均值、在我的情况下、大约为3秒。 因此、我想知道、如果增加外部晶体的频率、我可以在更短的时间内获得平均值。 我可以使用的最大和最小晶体频率是多少? 此信息是否在数据表中?

请参见下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errisson、

    第4页的 ADS1232数据表中的规格被列为"外部时钟输入频率"。 范围从低至200kHz 到最大8MHz。 数据表中的所有时序都以4.9152MHz 晶振频率为基准。 其他输入频率将按比例缩放至4.9152MHz。

    晶体按各种值切割、8MHz 是标准值。 还有晶体振荡器或微处理器计时器/时钟可用作外部源。 但是、较快的时钟也会增加噪声。

    如果噪声是高斯噪声、并且由于漂移的影响将有一个实际的限制、则平均计算最成功。 对于 ADS1232、我成功地平均了100个样本。

    在进行任何平均值计算之前、最好尽可能减少来自所有外部源的噪声。 噪声源可以是 EMI/RFI、可以混叠回器件的通带、但也可以来自由空气电流/温度以及振动产生的低频源。 还可能发生传感器元件自发热。 因此、有各种事件或外部力会影响结果、并且在所有情况下平均可能会也可能不会起作用。

    测量中经常被忽视的其他领域是比例式测量中的基准趋稳和相位差。 因此、除了器件加电时的平均值计算之外、模拟稳定可能还需要一些时间。

    在您在帖子中显示的图形中,不清楚数据速率是多少,但波形确实出现了一些周期性。 这种情况的一个例子是、当使用80sps 时、电源线周期噪声在通带内。

    从图中可以看出、在求平均值之前、结果的噪声大约为275个代码 P2P。 如果数据速率为10sps、噪声比我预期的要高大约2位。

    此致、
    Bob B