This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:需要模拟 EEG 信号输出

Guru**** 2845020 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, INA217, INA163, INA118, OPA2188, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770610/ads1299-analog-eeg-signals-output-needed

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: INA217INA163INA118OPA2188OPA333

您好!

我有兴趣在 示波器上观察模拟 EEG 信号。

1. ADS1299开发板是否可以选择在 PGA 之后探测信号?

2.如果没有 ,您能否建议我一个能够放大 EEG 信号的放大器板?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkata、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    如果您看一下第9.3.2.4.1节、您会发现、很遗憾、ADS1299在 PGA 之后没有差分(P-N)输出、它直接与 Δ-Σ ADC 相连、并且还有可用于导出 BIASOUT 信号的开关。 关闭开关并探测 BIASINV 引脚不起作用、因为它将 PGA 输出相加(P+N)。

    我将把您的帖子移至精密放大器论坛、以获取放大器建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    我们没有用于测量 EEG 信号的 PCB 放大器板、但是、您可以构建自己的仪表放大器前端

    为了获得最佳噪声性能、您可以考虑 INA163或 INA217 (~1nV/RT (Hz))。 INA118 (350uA)和 OPA2188 (双路运算放大器、每个放大器475uA)是两种仍能为您带来一定噪声性能优势的低功耗解决方案。 100Hz 时的噪声介于9nV/RT (Hz)和11nV/RT (Hz)之间。

    下面是一个用于 ECG 信号的 TI 精密设计、其中他们使用 OPA333构建了仪表放大器前端、您可能会发现该设计有用。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau516/slau516.pdf

    谢谢、此致、

    Luis