This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:4路独立输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, TIDA-00996, DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768855/dac38j84-4-independent-outputs

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: TIDA-00996

尊敬的所有人:

是否仍有从 DAC38J84生成4个独立输出?

例如,绕过 NCO 的情况如何?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DAC38j84可用作4个独立(实际)输出、前提是:

    1:未使用 NCO、或仅在 Fs/2混合中使用

    2.使用 QMC 增益,但不使用 QMC 相位

    除了这两个限制之外,我没有看到其他关切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的提示。 我完全错过了粗混频器。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    我的 AA 正在考虑以下 JESD 模式:L=8、M=4、F=1、S=1、HD=1、没有内插(因为 NCO =0)。
    TSW14J56将用作波形发生器。 要求使用960MHz 的采样率生成信号。

    在这些条件下、TSW14J56是否能够支持该速率? TSW14J56的 DDR 和数据速率限制是什么?
    该系统包含2个将按照 TIDA-00996进行同步的 DAC38J84EVM。

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 SERDES 速率为9600Mbps、受 TSW14J56支持。 J56的 DDR 是2G 样片、它应该足够支持所有四个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢、但 问题更多地与存储器发送数据的能力有关。

    在 TSW14J56EVM 的特性中、我可以看到"四分之一速率 DDR3控制器、支持高达800MHz 的 DDR3操作"。

    由于我不熟悉术语"四分之一速率"、因此内存是否可以将数据传输到 DAC、以便 每个通道的 Fs=960MHz?

    如果不可能、TSW14J57是否可以使用 DAC38j84EVM 执行任务 ?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenyko、

    HSDC PRO 将回放模式加载到 TSW14J56存储器(或 DDR)中、并重复回放模式。

    所有时钟和齿轮箱比率都在固件内处理、因此您无需担心实现。 您可以确保 DDR 内的图形以960MSPS 的速度回放。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的澄清。

    此致、

    Domenico