This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06读取数据直接设置

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770463/ads124s06-ads124s06-read-data-direct-setting

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

请问直接读数据模式是否不需要寄存器设置?  如果 DIN 在/DRDY 变为低电平后保持低电平、则会自动输入该电压?

此致、

Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    由于始终启用读取数据直接模式、因此没有寄存器设置。 这允许在读取转换结果的同时发出 WREG 命令来更改多路复用器设置。 如果发出其他命令、例如 RREG、则输出将在命令字节解码后从转换数据更改为寄存器数据。

    由于数据输出来自 SPI 从器件、主器件仍需要发送 SCLK 来检索数据。 这通常通过将一系列字节作为 NOP (0x00)传输到 ADS124S06来启动。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的一系列回答!!
    Masa