This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06未使用 REFN0

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770408/ads124s06-ads124s06-unused-refn0

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

客户希望将 AVSS-SW 接地、并为外部应用切换 REFN0以连接接地或悬空。 我将第89页的第10.1.5节的 d/s 改为:    

"REFN0是一个例外;该引脚可能会通过内部低侧开关意外地短接至 AVSS。 在不使用 REFN0引脚时将其保持悬空、或将该引脚连接到 AVSS。'

它看起来保持 REFN0悬空是可以的、但我想知道在 REFN0和接地之间使用电容器是否更好以避免(AVSS-SW 开关)噪声?

 

此致、

Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    在 AVSS 开关(AVSS-SW)的工作方式方面可能存在一些混淆。  仅当连接 REFN0时才有用。  请注意功能方框图。

    AVSS-SW 只会断开与 REFN0连接的任何设备的连接。  通常、这是一个电桥电路上的 EXC-来断开激励电流。  AVSS-SW 的操作通过 IDACMAG (0x06)寄存器中的寄存器设置进行控制。  开关默认为开路。  如果开关设置为闭合、则当器件设置为断电模式时、开关将打开。  请参阅 ADS124S06数据表第55页的第9.3.12节。  将不会有很多会影响 REFN0的开关、这也会导致断电。

    如果 REFN0未被使用且为悬空状态、则还可以悬空 AVSS-SW 引脚。  这里的关键点是、您不希望将 AVSS-SW 连接到 AVSS、并将 REFN0连接到 AVDD、因为该开关可能会在寄存器设置中意外关闭、从而导致电源短路。  您可以将两个引脚都连接到 AVSS、而不是悬空 AVSS-SW 和 REFN0。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    听起来、此内部开关不能仅用作外部应用的独立模拟开关、如下所示。

    对吧?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我将在放大器输出到 ADS124S06后更详细地介绍方框图。

    ADC 仅使用内部基准电压、不使用断电模式。  

    我们非常重视模拟开关的可靠性。 请告知这是否起作用。

     

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    很抱歉、我误解了您的原始问题。  在您的方框图中、您连接了 REFN0、我最初认为 REFN0引脚是悬空的。  通过使用 IDACMAG 寄存器(0x06)中的 PSW 位、可以手动打开和关闭开关。

    不需要在 REFN0接地输入上放置一个电容。  此外、还有外部 INA 的替代方案。  您可以使用 ADS124S06的 PGA 以及 VBIAS 将共模设置为(AVDD-AVSS)/2。  我建议查看 热电偶测量基本指南 以了解其他配置。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的澄清。 非常有帮助。
    Masa