This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:符合 IEC60601-1、IEC60601-2-27和 IEC60601-2-51标准?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770719/ads1294-iec60601-1-iec60601-2-27-and-iec60601-2-51-compliance

器件型号:ADS1294

我有一位客户目前在接受60601-1认证的产品中使用 ADS1294。

 认证者担心芯片可能会维持正常老化过程的性能损坏/降级。 考虑的故障模式包括:

 

-任何2个引脚(例如 Vcc 至 IN1+)之间的短路不得导致患者总电流超过10uA。
-任何4个引脚(例如 Vcc 至 IN1+和 GND 至 IN1-)之间的短路不能导致患者的总电流超过50uA。

 

这些测试用例具有挑战性、但如果可以证明此类故障在产品的生命周期(5年)内不会发生、则可以放宽这些测试用例的要求。 我们是否有测试报告/文档来支持 ADS1294符合 IEC60601-1、IEC60601-2-27和 IEC60601-2-51的要求? 此外、 我们是否有一个随着 时间的推移出现故障模式的 Pareto?

 

此外、是否有任何公司使用 ADS1294认证了医疗产品? 采用什么封装(ZXG、PAG)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    ADS1294未声明符合各种 IEC60601标准。 患者保护是系统级设计的一部分、我们当然支持需要满足各种 IEC60601标准的系统。 我们很高兴与您进一步讨论这一点、并向您指出 ADS1294的寿命测试详细信息/结果。