This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:使用单端输入信号时负输入端接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8354, THS4521, ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770388/ads8354-termination-of-negative-input-when-using-single-ended-input-signal

器件型号:ADS8354
主题中讨论的其他器件: THS4521ADS8353

您好!

我想知道在使用单端输入信号时如何终止负输入?

谢谢、此致、

-Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    ADS8354需要全差分配置。  您不能将任一输入接地并满足数据表规格。

    数据表中的 VCM 规格仅允许 Vref+/-0.1V 或 Vref/2+/-0.1V、具体取决于 所选的输入范围。

    为了差分驱动输入、您可以使用 THS4521全差分放大器(数据表中的图100)、该放大器可配置为单端输入。  查看以下两个显示如何执行此操作的"电路"。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa264/sbaa264.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa246/sbaa246.pdf

    此致、
    Keith N.

    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Albin、

    我还想指出的是、我们有一个此 ADC 的单端输入版本:ADS8353。 由于您需要单端输入、因此该器件可能更易于在设计中使用。 数据表中的图101显示了如何连接输入。

    此致、
    Keith