This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:在不使用输入放大器的情况下测试 EVM

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770457/ads1282evm-pdk-testing-evm-without-input-amplifier

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:OPA1632

您好!

我尝试绕过 ADS1282EVM PDK 中的输入放大器级、我直接连接到 ADC 输入端的差分输入。 但是、我无法获得准确的性能。  

这是正确的方法、还是我缺少了什么?

谢谢、此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    为了避免您的输入信号与 OPA1632之间发生竞争、我建议移除 R6、R7、R18和 R19电阻器。

    或者、您可以尝试移除 OPA1632 (U4)、R6、R7、然后将 R16-R19替换为不同值的电阻器。 这将允许您将信号连接到 J6接头。