This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:增益系数与寄存器设置

Guru**** 2392435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770508/dac38rf82-gain-factor-vs-register-setting

器件型号:DAC38RF82

大家好、团队、

数据表图90和表86未提供增益系数与寄存器设置的任何信息。

您能否提供一个曲线或表格来显示增益、与 GAINAB 寄存器设置(位11:0)相关?

此外、对我来说、GAINAB_ENA 位(位15)的功能也不清零。 设置位= 1意味着启用 AB 增益块?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    GAINAB 寄存器的范围是0x00到0x8000。 该寄存器的默认复位设置为0x4000、等于增益1。 当该值设置为0x8000时、最大增益为2。  该值的每个 LSB 都将把数据乘以.000976。

    寄存器 GAINAB_EN 的位15必须设置为"1"才能使增益功能正常工作。 否则、数据路径会绕过增益逻辑块。

    此致、

    Jim