This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 WREG 命令

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770452/ads124s06-ads124s06-wreg-command

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件:ADS1248

尊敬的先生:

在待机模式(START =低电平)期间、是否可以通过 WREG 命令设置配置? 我认为 ADS1248不能处于待机模式。

此致、

Masa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    在此操作中、ADS124S06与 ADS1248不同。 在 START 引脚为低电平时、可与 ADS124S06进行通信、其中 ADS1248无法写入寄存器、并且仅限于极少的命令。 ADS124S06可以通过发出 START 命令(STOP 命令停止转换)或使用 START 引脚来启动转换。 这不同于 ADS1248、因为所有通信都可以与 ADS124S06进行。

    此致、
    Bob B