This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:采用 d/s 格式的3线 RTD 典型应用上的 ADS124S06保护二极管

Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770443/ads124s06-ads124s06-protection-diodes-on-3-wire-rtd-typical-application-in-d-s

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

第91页的 d/s 10.2典型应用描述如下;

'附加引脚用于将 RTD 激励电流绕在输入滤波电阻器周围、从而避免由滤波电阻器 R F1和 R F4引起的压降。 二极管可在连接错误时保护 ADC 输入。"

如果二极管阴极侧的点意外地获得负电压、则无法保护 ADC 输入(AIN1和 AIN2)? 我可能不太理解第一句(它只解释了 AIN5和 AIN3)。  

此致、

Masa

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    二极管不是必需的、但您必须保护模拟输入、以便不超过输入电压和电流的绝对最大额定值。 在图113中的 ADS124S06数据表电路中、滤波电阻器(RF1和 RF2)的大小应适合输入保护限制电流。 顶部二极管不是必需的、因为已经有电阻与从 IDAC1传输电流的输入串联。 如果施加了大瞬态或过压、AIN3电流路径将在没有二极管的情况下完全暴露在外。

    二极管只是一些额外的输入保护、可能需要也可能不需要、具体取决于系统。

    此致、
    Bob B