This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080:单端 RTD 解决方案

Guru**** 2525740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770406/lmp90080-single-ended-rtd-solution

器件型号:LMP90080

大家好、我正在尝试使用 LMP90080芯片在我的设计上实现7单端 RTD 解决方案。 我将使用 PT100温度传感器(在外部连接)、并希望在这些传感器上驱动10mA 的稳定电流。 我注意到、IC 的本地电流源(IB1和 IB2)只能达到2mA (1+1)。 我找不到适用于2线实施的任何参考设计。 我有以下问题:

是否有适用于类似应用的推荐指南?

在本用例中、如何有效地使用 VREFP 和 VREFN 信号?

此外、它们的返回路径应该连接到- VIN7可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我不确定您所说的"7单端 RTD 解决方案"是什么意思、您能否在必要时详细阐述或绘制一个图?

    为什么要在 RTD 上驱动10mA?
    通常、随着激励电流的增加、测量分辨率会提高。 然而、较大的激励电流会在 RTD 中产生自发热、这将导致测量中出现漂移和误差。 激励电流的选择会在分辨率与传感器自发热之间进行折衷。 此外、IB1和 IB2都不会通过 RTD 驱动、只有其中一个源。

    我们在 以下位置提供了 RTD 测量的出色参考指南:www.ti.com/.../sbaa275.pdf
    我认为您需要查看第2.9节"多个两线制 RTD 测量"。

    本指南的第1.4节"比例式测量"介绍了如何调整基准电阻器的大小。

    返回路径连接到的位置取决于您是要使用高侧基准还是低侧基准。