This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 ADC 进行电压测量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770398/ads124s08-voltage-measurement-using-adc

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:REF5040、、

您好!

我想使用 ADC 测量3个电压基准。 电压基准由一个外部7V 电源供电并且具有一个2-3V 的可变输出电压。

请告诉我、这些电压基准应与必须使用的寄存器设置一起连接的最佳配置。

谢谢你。

Harshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshita、您好!

    听起来您想要做的是进行3次单端测量。  每个输出电压都可以连接到其中一个模拟输入。  一个连接到 AIN0、第二个连接到 AIN2、第三个连接到 AIN3。  AINCOM 引脚将连接到模拟接地、模拟接地也将是您要测量的基准源的同一接地点。  我还建议使用一个抗混叠滤波器、方法是在模拟输入上使用一个串联电阻和一个接地电容。  您可以使用1k 至4.7K 欧姆电阻范围内的器件、并使用10nF 至100nF 的电容器接地。  

    如果输入电压大于2.5V、则需要外部基准电压、因为 ADS124S08的内部基准电压仅为2.5V。  您可以使用模拟电源电压、但这取决于电源中的噪声量。  另一种选择是使用外部基准电压、例如输出电压为4.096V 的 REF5040。  您的模拟电源或 REF5040都可以连接到 REFP0和 REFN0连接。  REFN0也会连接到 AVSS (AGND)。  我假设 ADS124S08的模拟电源使用5V AVDD。  如果使用3.3V、则不能使用 REF5040、在这种情况下需要使用模拟电源作为基准。  我建议在基准输入上放置一个100nF 或更大的电容器。

    我还建议查看数据表以了解其他要求、例如从 AVDD 到 AVSS 需要330nF 电容。

    由于 ADS124S08中只有一个 ADC、因此您需要在输入多路复用器中循环、以获取各种输入的结果。 最初、您将按如下方式配置寄存器:

    地址     值

    0x02       0x0C

    0x04       0x34

    0x05       0x30

    其余寄存器将默认设置。  您将需要发出 START 命令以开始转换(或者您可以将 START 引脚拉至高电平)。  初始多路复用器配置(0x0C)为 AIN0/AINCOM。  AIN1/AINCOM 为0x1C、AIN2/AINCOM 为0x2C。  您必须循环使用多路复用器、在每次转换后捕获转换结果、然后更改多路复用器。  数据表的图92对此进行了说明。

    您还可以查看 ADS124S08EVM 和随附的用户指南 "="">http:/www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf

    ">www.ti.com/.../sbau272a.pdf

    本用户指南提供了一些与 REFP0连接(图22)和电压输入测量(图21)相关的基本信息。  电压输入使用 EVM 上的分压器。  使用分压器也可用于测量电压、但这需要使用低漂移电阻器并在代码中进行额外计算。  但是、它具有使用内部基准的优势。  对于内部基准、寄存器0x05将为0x1A。

    此致、

    Bob B