This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:数字滤波器类型、可以在读取数据时发送额外的 SCLK

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770043/ads1255-digital-filter-type-and-is-it-okay-to-send-extra-sclks-while-reading-the-data

器件型号:ADS1255

我有两个问题。

1) 1)数字滤波器是否是 ADS1255上的 FIR?  

2) 2)当 DRDY 引脚处于高电平时、在此期间发送到 A/D 的 SCLK 脉冲是否会导致任何问题(在发送24个时钟脉冲以读取数据后产生额外的时钟脉冲)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    1)是的、ADS12555的数字滤波器是一种 FIR 滤波器。 它是一种移动平均滤波器。

    2) 2)只要您忽略在额外时钟期间输出的数据、我认为这是可以的。 您是否必须一次以16位或32位的速率发送 SPI 数据? 如果您将 SPI 外设配置为一次发送8位、则应该能够避免发送额外的时钟。