This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:SYNC 输入

Guru**** 2505385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768627/ads5404-sync-input

器件型号:ADS5404

您好!

我们能否直接输入交流耦合信号以同步引脚?

换句话说、同步输入引脚是否在内部偏置共模电压?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ
    我们的一位 ADC 专家正在审核您的问题、并将很快做出响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TQ、

    同步输入在1.2V 电压下进行内部偏置、因此您可以将交流电直接耦合到它。

    优素福