This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:DRDY 脉冲高长度

Guru**** 2388030 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770278/ads1255-drdy-pulse-high-length

器件型号:ADS1255

 DRDY 线在 ADS1255上处于高电平的总时间由哪些因素决定?

我注意到、DRDY 处于高电平的时间会发生变化。

但是、从 DRDY 脉冲上升到下一个脉冲上升时间的时间似乎保持不变。

什么会影响 DRDY 脉冲之间的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    /DRDY 将通过计时输出所有24位数据或在下一次转换完成之前被驱动(返回)为高电平(如果数据未被读取-请参阅数据表中的图24)。

    我希望/DRDY 下降沿之间的时间相同、因为这超出了您的控制范围(这将由 ADC 的主时钟频率和编程的数据速率决定)、在这里、您可以对上升沿发生的时间进行一些控制。 请注意、如果您切换 ADC 通道(或某些其他输入配置)、数字移动平均滤波器将必须重新计算移动平均、因此这之后的首次转换需要更长时间才能完成。

    在读取数据时、您可能需要检查示波器、以查看您是否未读取每个转换结果、或者您是否未始终如一地响应/DRDY 中断并在/DRDY 下降沿之后立即读取数据。 如果您要轮询或使用计时器读取数据、这也可能导致/DRDY 上升沿之间的时间变化。