This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:器件建议

Guru**** 2941590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770285/ads1118-part-suggestion

器件型号:ADS1118

 

对于我的顶级客户的项目,我们还要求使用 K 型热电偶测量 LED 结温。

基于 ADS1118的参考设计似乎适用于应用、但我们希望从 TI 了解哪种解决方案最适合使用。

温度范围:0C 至150C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi、


    ADS1118在热电偶测量时应该正常工作。 有关使用此器件进行热电偶测量的信息很多。 ADS1118EVM 具有热电偶连接、可进行温度测量。 客户可以使用此 EVM 在其应用中评估器件。 您可以在此处找到一个链接:

    www.ti.com/.../ads1118evm

    此外、还有一个 TI 参考设计、使用 ADS1118进行基于 EVM 的热电偶测量、并提供更详细的特写:

    http://www.ti.com/tool/TIPD109

    请注意、要将 ADS1118温度传感器用于冷端补偿、器件需要刚好位于冷端、才能获得精确的测量结果。

    但是、如果需要进行其他测量或客户需要其他功能、我可能会考虑其他器件。 例如、ADS114S0x 可用于 RTD 和热电偶、并且具有更多的通道。 如果您认为这可能对客户有用、请在后面添加其他要求、我们可以对此进行更多讨论。


    吴约瑟