This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:外部触发信号规格

Guru**** 2771565 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769547/tsw14j56evm-specifications-of-external-trigger-signal

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的所有人:

你(们)好

根据 TSW14J56EVM 用户指南、外部触发信号(TRIG_IN)是"可调电平 CMOS 触发输入"。 默认电平为1.8V"。
我是否可以要求一些解释? 为了开始数据采集、数据采集卡接受作为外部触发器的信号规格是什么?

谢谢。

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    外部触发器对路由到 FPGA 的信号使用电压电平转换器。 该器  件的输入侧具有可调电压、允许器件在1.4V 至3.6V 的范围内运行。 控制此电压的电源是 U32。 开关 SW10用于设置该电压。 器件的输出是固定的。 只需设置开关、以便部件处理您提供的输入触发信号的电平。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim:
    非常感谢。

    抱歉我的天真问题。 信号类型如何? 例如、是否可以使用直流信号进行触发?
    如果是、信号的其他规格(例如交流信号的带宽)如何?
    信号电压是否是唯一重要参数?

    谢谢。
    费尔南多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    信号进入 SN74AVC2T245的"B"端口、该端口的电压由 VAR 值设置。 有关允许的输入信号条件、请参阅器件数据表。

    此致、

    Jim