This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:AFE4400

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769949/afe4420-afe4400

器件型号:AFE4420

我想将 AFE44xx AFE 用于 新的患者监护系统设计。 大家可以和我分享一下这个产品的 TDS。

我的要求4个 LED 和2个 PHD 加上模拟输入0-150mV (但也可以转换为电流)。

NDA 可能是签署-没问题、但需要知道我应向谁发送申请以启动程序?

有人可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    由于 AFE4420是在 NDA 下共享的、因此让我们在 biosensing_afe-support@list.ti.com 上离线讨论这个问题。

    此致、
    Prabin