This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:采用 ADS131E08器件的低通滤波器截止频率要求模拟前端。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769869/ads131e08-low-pass-filter-cut-off-frequency-requirement-analog-front-end-with-te-ads131e08-device

器件型号:ADS131E08

您好!

我在项目中使用 ADS131E08进行电压测量。我将 以8kHz 的频率进行采样。 根据奈奎斯特标准、低通抗混叠滤波器截止频率应小于4kHz。 我对 ADC 有疑问。 ADC 是 Σ-Δ ADC。 它是否遵循奈奎斯特标准。? 采样频率是否可以低于低通滤波器截止频率? 请告知 8kHz 低通滤波器的截止频率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、


    ADS131E08是一款 Δ-Σ 或过采样类型的转换器。 这意味着器件会对输入进行多次采样以提供输出数据。 ADC 输入以调制器速率进行采样(由 Fmod 给出- fCLK/2或1.024MHz)。 这些多个样本经过数字滤波、可提供低于采样率的数据速率。 对于 DR[2:0]=011的设置、过采样率为128、数据速率为8kSPS。 这种数字滤波还具有频率响应、其中输入信号在超过数据速率频率的情况下继续衰减。 您可以在数据表的第25页看到频率响应。

    为了防止混叠、您需要创建一个输出到 FMod/2、而不是 Fdata/2的滤波器。 对于该器件、输出频率将达到大约500kHz。


    吴约瑟