This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:用作单通道 ADC 时的功耗

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769821/ads54j64-power-consumption-if-used-as-single-channel-adc

器件型号:ADS54J64

大家好、团队、

如果我仅使用1个通道并通过 PDN_CHB/C/D 关闭其余3个通道、功耗会是多少 根据数据表、 每通道为625mW、但我认为它将略高。 您能否提供一个现实的数字?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    当以1GHz 采样且所有四个通道均加电时、客户 EVM 上的 ADC 消耗的功率为2373mW。 在仅一个通道上电的情况下、该数字为979mW。

    此致、

    Jim