This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769233/ads5294-ads5294evm

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

您好!

我们使用8通道 ADC = ADS5294 EVM  以及  ADC 转 FMC 适配器来连接 KC705板

FMC 连接器两端的电压应相同、但 KC705 FMC 连接器设置为2.5V

要与 ADS5294连接,应在 KC705板的 FMC 连接器中设置什么电压?

它应该是3.3V 还是1.8V?

谢谢

Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5294EVM。
    我们使用 TSW1400EVM 捕获 ADS5294EVM 的输出数据以进行测试。
    (请查看 TI 网站 ADS5294的用户指南。)
    而不使用 FMC 连接器。
    我将尝试联系其他工程师并在两天内回复您。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek、

    你过得怎么样?

    下面是我们用于测试 ADS5294EVM 的 TSW1400EVM 原理图。

    请查看其 FPGA 部分。

    您可以看到它与 ADS5294的接口。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    e2e.ti.com/.../1780.TSW1400_5F00_D_5F00_SCH.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我已经介绍  了 TSW1400EVM 的原理图 、LVDS 引脚连接到2.5V 组

    因此、我们必须将 FPGA = KC705的 FMC 连接器引脚连接 到2.5V  

    对吗?

    谢谢、此致

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、

    很抱歉、我们的超声波 EVM 未使用 FMC 连接器。
    请检查 FMC 上的 FPGA 以确保
    它可以支持2.5V 组作为安全情况。

    谢谢、此致、