This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06数字域、PGA=64和128

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769088/ads124s06-ads124s06-digital-domain-at-pga-64-and-128

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我是否可以问使用数字域有什么优点或缺点? 我可能不理解数字放大器(x2 OE x4)如何与模拟 PGA (x32)配合使用。  

如果增益64和128会在低于增益32时降低性能的线性度、我想知道不要使用。 我读取了电气规格、发现只有增益误差和模拟电源电流在增益32以下和增益64以上具有边界差。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    在 ADS124S06上使用64和128增益没有缺点。
    增益越高的优势在于、您可以实现更低/更好的输入参考噪声、如噪声表(表1至表8)所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、
    非常感谢。
    Masa