This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:何时启用内部缓冲器及其对 ADC 性能的影响

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769702/ads1256-when-to-enable-the-internal-buffer-and-its-effects-on-adc-performance

器件型号:ADS1256

尊敬的 Chris:

我想知道是否需要对 ADS1256输入进行运算放大器缓冲、以及我们何时使用它来实现最佳性能

谢谢、

Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    您指的是 ADS1256的内部输入缓冲器、对吧?

    启用 ADS12再 的内部缓冲器会增加 ADC 的输入阻抗、也会导致噪声略有增加。 当使用高输出阻抗传感器时、需要使用它、因为传感器输出阻抗将与 ADC 的输入阻抗相互作用并形成分压器(即增益误差)。 除非您的输入源已经被缓冲、否则我通常建议启用内部缓冲器。