This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:ADS867x 范围切换时间。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769617/ads8671-ads867x-range-switching-time

器件型号:ADS8671

您好!

我找不到有关 ADC 范围切换时间的任何信息。 当我将范围设置为新值时、我应该等待多长时间才能获得可靠的读数?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    完成配置寄存器的有效数据传输后、下一次转换应反映寄存器配置的变化。 所需的时间取决于使用的时钟频率和协议、因为该器件支持比约定 SPI 更快的 multiSPI。 在数据表第39页中、数据传输帧有更多细节、这应该是有用的。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alperen akk、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    如果在特定数据帧 F 中提供了对 ADS8671的任何命令、则该命令将在 CONVST/CS 信号的上升沿执行。 我在下面突出显示了执行命令的确切位置 、其中也是开始新转换的时间位置。 获得稳定转换结果的延迟在确认后未进行测量和表征、但我们的设计工程师的计算表明、更改范围配置后需要接近120us 的时间来达到所需的精度。

    我希望这是您想要的答案、如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我要找的。
    非常感谢。