This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:SCLK 输入时序要求

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769361/ads7049-q1-sclk-input-timing-requirement

器件型号:ADS7049-Q1

大家好、团队、

我对 ADS7049-Q1的外部 SCLK 输入有几个问题。

TPH (PL)_CK 在时序要求中需要0.45~0.55tSCLK 占空比。
1) 1)在0.016~32MHz 的 SCLK 速率的所有范围内、此要求是否相同?
2) 2)如果 SCLK 超过最大值0.55tSCLK、预计会出现哪种问题?
3) 3)如何确定最大0.55tSCLK 要求?

这些问题的背景是、在时钟源上保持0.45~0.55tSCLK  有时可能很困难、因此我想知道在这种违例情况下会发生什么情况、并考虑到该器件可以覆盖多小的范围。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该时序要求描述了一个方形时钟脉冲的高电平和低电平时间。 它可确保时钟信号是一个等方形的流、从而消除任意一组高电平或低电平脉冲。 它在所有时钟频率上都是一致的。
    由于数据表中提供了最大值和最小值、我们强烈建议您不要使用它们、因为任何超出限制的内容都无法保证。 器件可能无法为时钟的下降沿计时、数据可能会丢失。
    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我可能会在需要更多讨论时向您发送电子邮件。