This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:代码示例

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769503/ads1278-code-example

器件型号:ADS1278

您好!

我正在寻找有关如何操作24位 ADC (ADS1278、1274)的示例代码。 具体而言、我正在尝试了解如何建立 SPI 通信。 我认为我必须使用/DRDY 信号作为系统中的 GPIO 输入。 是否有人向我发送了一个示例代码来查看 其余信号的 工作原理? 我应该将 SPI 配置为从器件(使 ADC 作为主器件)吗?

相关问题:(e2e.ti.com/.../665443)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    您应该将主机 SPI 配置为主器件。 您可以极控/DRDY 引脚或使用它触发中断以时钟输出数据。 一旦数据就绪(/DRDY 从高电平变为低电平)、您可以为数据计时。 ADS1278会在 SCLK 的下降沿移出 DOUT 上的数据、主机 CPU 应在 SCLK 的上升沿捕获该数据。

    ADS1278中没有要配置的寄存器;配置在硬件中完成。 因此、该器件是只读器件。 我不知道任何简单的代码示例。

    此致、
    Keith N.