This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:DYDY 相关问题。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769382/ads1218-dydy-related-issue

器件型号:ADS1218

大家好、

在 ADS1218中、用户应在 DRDY 变为低电平时读取数据。 是否必须在每个 DRDY 低电平周期中读取该数据? 假设我在几个 DRDY 周期后读取数据、我将获得正确的数据、即当前周期的数据、还是获得与旧 DRDY 对应的数据。

此致、

阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asim、

    欢迎来到 E2E 论坛! 每次 DRDY 从高电平状态转换为低电平状态时、无需读取数据。 DRDY 用作新转换结果可用的信号。 当新结果可用时、将保存结果、直到下一次 DRDY 转换。

    以上所述、结果基于所使用的数字滤波器设置。 请参阅 ADS1218数据表第18页的数字滤波器部分。 根据滤波器阶数、正弦滤波器将根据滤波器阶数进行稳定、该阶数也与所需转换数相关。 因此、如果使用 SINc3滤波器、则之前的2个转换结果也是稳定数据结果的一部分。 如果在模拟输入上发生较大的阶跃变化、则该数据将需要多次转换才能完全稳定。

    如果使用自动滤波器设置、则滤波器阶数会随着转换的增加而变化、因此在首次转换后、以下结果将始终在正弦阶数增加时有效、直到达到正弦阶数3。

    我知道这有点令人困惑、但您的主要问题的答案是您无需阅读每个结果。 假设您在跳过前4个转换后读取了第5个转换结果。 无论使用何种筛选器设置、您的数据都是有效的。 如果跳过接下来的10个转换结果、则读取的下一个结果是有效的、除非在读取结果之前有一个较大的输入电压阶跃、这可能需要几个转换结果来显示正确的结果。

    此致、
    Bob B