This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:低频谐波

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768590/ads1602-harmonic-at-low-frequency

器件型号:ADS1602

感谢你的帮助。
我使用图43作为内部基准。
对于20Hz 的频率、二次和三次谐波的性能均高于80dBc。
是否有办法加以改进?
在这种情况下、是否需要采用外部基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我们在这些低频下是否有任何数据。 我需要研究我们的工作。 我将在周一的工作结束时提供最新信息。

    您提到20Hz、您是否可能在读数中获得50/60Hz 的线路电压噪声?

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    到目前为止、我一直无法在20Hz 处找到任何数据。 我仍有更多数据需要浏览、如果我发现任何内容、我将提供更新。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的评论。
    我将 ADS162用于锁定放大器的设计。
    它不受50Hz / 60Hz 的影响。
    μF μF 发现、当图43中的10 μ s 更改为1000 μ s 时、特性会得到改善。
    暴露内部基准电路时可能存在缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的评论。
    我正在设计采用 ADS 1602的锁定放大器。 线路噪声。
    通过将图43中的电容器10uF 更改为1000uF、该值得到了改进。
    我们预计内部基准电路会很弱。