This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:老化导致的特征变化量

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769154/adc161s626-the-amount-of-characteristic-change-due-to-aging

器件型号:ADC161S626

我的一位客户强烈希望获得以下数据。
请告诉我以下器件。

・ADC161S626CIMME/NOPB

如果您有、请说明老化导致的特征变化量。

此致 Ozono。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有长期漂移数据。  但是、在25°C 时超过10年的最大漂移将近似等于最大规格。

    例如、ADC161S626的正满量程误差为+/-0.03%。  在25°C 下、10年后的长期漂移会使该规格增加0.03%。  在10年和25°C 的末尾、您会看到最坏情况下的正满量程误差为+/-0.06%。

    有关更多详细信息、请参阅随附的长期稳定性演示文稿。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Long_2D00_Term-Stability.ppt

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用