This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS131E08:示例代码要求

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS130E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769027/ccs-ads131e08-sample-code-requirement

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS130E08EVM-PDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一个用于 在 MSP430FR 系列中配置 ADS131E08的示例 C 代码。 我已经尝试了链接"ftp.ti.com/.../"。 链路无法正常工作。 代码可发送至我的注册电子邮件 ID。

此致、

Siva A K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、


    我现在要签入示例代码。 在过去的几个月中、我们重新完成了示例代码的分发方式、以遵循导出指南、因此我无法通过电子邮件发送代码。

    让我看看我们有哪些选择。 通常、我希望产品页面中会有一个示例代码链接。 在某些情况下、它与 EVM 软件一起打包、但用于 ADS131E08EVM 的软件是在 LabView 中完成的。

    我将再次对其进行研究、并尽快发布回来。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    我注意到、ADS130E08EVM 的固件与 EVM 软件一起打包。 此固件可用作示例代码、ADS131E08的功能相同。 我相信 ADS131E08也有特定的代码

    首先、请在此处转到 ADS130E08EVM-PDK 的登录页面:

    向下滚动到"立即订购"部分中的软件下载。

    解压缩软件时、您可以在压缩的固件文件夹中找到代码:

    请注意、如果您已经使用 TI EVM、请取消 USBStyx 驱动程序的安装设置。 当您首次开始使用我们的 EVM 时、只需运行一次。 再次运行此操作将删除驱动程序。

    吴约瑟