This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L25:AMC1304L25

Guru**** 2814865 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L25, AMC1305L25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769188/amc1304l25-amc1304l25

器件型号:AMC1304L25
主题中讨论的其他器件: AMC1305L25

各位专家:

我们正在使用的器件  

AMC1304L25增强型隔离式调制器、具有 LDO 稳压器、±250mV 输入电压和 LVDS 接口、适用于我们的设计之一。 为了执行信号完整性分析、我们需要 IBIS 模型。 请您提供.IBS 模型。 如果不可用、请提供等效模型。

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    感谢您的发帖!

    遗憾的是、我们没有适用于 AMC1304的 IBIS 模型、但我们有适用于 AMC1305L25的 IBIS 模型、位于: www.ti.com/.../toolssoftware

    AMC1304和 AMC1305非常相似、因此我希望具有相当的性能。

    编辑:文件位置和模型建议。