This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:内部基准电压未开启

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768814/ads1148-internal-reference-voltage-not-switching-on

器件型号:ADS1148

您好!

我在使用内部基准时遇到问题。

在多次尝试和错误之后、我的读取值仍然被最大化、并且注意到 VREFOUT 和 VREFCOM 之间没有输出基准电压。

已尝试所有设置、它仅在使用"内部选择的基准并在内部连接到 REFP0和 REFN0输入引脚"时工作。MUX1寄存器中的此设置、 但这对我来说不是很好、因为我计划使用2线 RTD 测量、REFP0和 REFN0上有一个基准电阻器。

我已经想到了一点、我认为它与一些器件问题相关...

我根据建议的伪代码完成它的软件。 (+尝试了所有变体、甚至是论坛上的变体)。 也许我还缺少一些东西...

IDAC0控制寄存器的 ID 为9 (寄存器的完整值为0x90)、这可能会有所帮助。

还应连接原理图。

谢谢你。

Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balazs、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    如果您看一下数据表中的引脚功能表、您会发现在使用单极电源时、VREFCOM 应连接到 AVSS。 我看到 VREFCOM 连接到100nF 电容器。 尝试将该电容器替换为0欧姆电阻器、看看这是否有用!

    如果您还没有看到它、《RTD 测量基本指南》应用报告可能会有所帮助: www.ti.com/.../sbaa275.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您的指导、这解决了我的问题。

    此致、
    Balazs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Balazs、如果您有其他问题、请告知我们!