This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 REFP1和 REFN1

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769100/ads124s06-ads124s06-refp1-and-refn1

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

尊敬的先生:

我想确保 ADS124S06可以具有两个差分基准输入。  

数据表第9.3.3节规定:"ADS124S08提供两个差分基准输入对(REFP0、REFN0和 REFP1、REFN1)。"

但是、第2页的方框图显示了 S06的 REFP1/REFN1引脚、引脚分配仅描述了 AIN6/AIN7的限制。 此外、REF 输入选择的 REF 寄存器设置对 S06没有限制。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    我可以向您确认 ADS124S06确实提供两个差分基准输入(REFP0/REFN0和 REFP1/REFN1)。
    如您所述、ADS124S06和 ADS124S08之间的区别在于、ADS124S08在引脚31和32上增加了 AIN6和 AIN7功能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joachim
    非常感谢您的确认。
    Masa